This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:两个 ePWM 之间的相位角

Guru**** 2546280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315508/tms320f28379d-phase-angle-between-two-epwm

器件型号:TMS320F28379D

是否有可能生成 ePWM2A 和 ePWM2B 之间的相位角差? 例如、ePWM2B 是相对于 ePWM2A 的45度相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    ePWM 中的相移功能意味着当发生同步脉冲时、TBCTR 中加载 TBPHS 值。 由于通道 A 和 B 在单个 ePWM 模块(例如 EPWM2模块)内共享计数器、因此通道 A 和 B 之间不能发生相移。但是、 还有其他方法可用于仿真相移、例如使用死区模块实现上升沿和下降沿延迟、或者也使用不同的操作限定符和 CMPx 值。 如果这些方法对您有用、或者您在此有其他相关问题、敬请告知。

    此致、

    艾里森