This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于共享变量的 GS RAM

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315798/tms320f28379d-gs-ram-to-share-variables

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我也可以使用 IPC 协议共享变量。 与此相比、使用 GS RAM 有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishitha:

    GS RAM 配置为 CPU1 R 和 CPU2 R/W 或 CPU1 R/W 和 CPU2 R、如下所示。 IPC 用于执行握手(即通过每个 CPU 检查 IPC 标志状态以确保它们开始同步)和数据传输、其中 GS RAM 允许一个 CPU 存储较大的数据并从任一 CPU 读取。