This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Mac OS 中未安装 C2000ware。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315639/c2000ware-not-getting-installed-in-mac-os

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我无法在 Mac 上安装 c2000ware 设置。 由于文件无法打开、它正在抛出错误。

已尝试此方法  xattr -c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪种 Mac OS 版本?  

    请分享该命令的屏幕截图  xattr -c <路径/C2000Ware_4_02_00_00_setup.app

    此致

    西达尔特