This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:在将 SysConfig 文件(.syscfg)与我们的 CCS 工程链接时遇到问题。

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315349/tms320f28386d-facing-issue-while-linking-sysconfig-file-syscfg-with-our-ccs-project

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们将尝试在 CCS 中为定制板创建新项目。 对于驱动程序级别代码、我们使用 SysConfig 独立工具、并从外部将 SysConfig 文件添加到我们的 CCS 项目中。 现在、我想知道是否可以随我们的工程一同生成 SysConfig 文件(或)如何将该 SysConfig 文件链接到我们的 CCS 工程。

我们是否需要链接 CCS 新项目中的任何文件。

此致、

LAKSHMIKANTH.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28386D

    您好!

    我们 尝试在 CCS 中创建一个新项目 、对于驱动程序级代码、 我们单独使用 SysConfig 实际上我们使用 SysConfig 工具在外部添加 SysConfig 文件、但这会向我显示错误 PFA。 现在、我想知道是否可以生成 SysConfig 文件以及创建工程(或)如何将 SysConfig 文件链接到我们的 CCS 工程。

    是否需要在 CCS 中链接文件才能在我们的 CCS 工程中获取 SysConfig。

    此致、

    LAKSHMIKANTH.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以共享整个编译日志?  您可以将.syscfg 文件添加到您的项目和代码中,您需要调用 SysConfig 生成的初始化例程。  

    此致

    西达尔特