This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:最简单的电源树(VDD、VDDA 和 VDDIO)?

Guru**** 2992160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315495/tms320f2800132-simpliest-possible-power-tree-vdd-vdda-vddio

器件型号:TMS320F2800132

团队、

我正在努力为 F2800132找到最简单、最便宜(也是最小)的电源树。

查看器件信息表第3页、似乎只有内部稳压器可用于1V2 VDD 电源轨。
您能确认吗?
https://www.ti.com/document-viewer/TMS320F2800132/datasheet#GUID-C28D5BBF-D19B-46C9-BF72-A0D9CA12FACA/GUID-75E61AD6-CBF8-41E9-A4F8-C239EF8C4966

但查看控制卡原理图、似乎来自集线站的1V2轨仍被路由到 MCU 的1V2轨。
或者我是否会产生误解?
https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD2800137

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的假设是正确的。 从控制卡扩展坞原理图中可以看到、1.2V 信号看起来好像连接了任何东西。 我认为它仅用于探测/监控目的。

    此致、

    本·科利尔