This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:用户 OTP

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312363/tms320f2800137-user-otp

器件型号:TMS320F2800137

您好专家:

 我想在用户 OTP 中写入一个键值(例如 unique id),但在表5-3中。 技术参考手册中 ZxOTP (由 TI 编程)的默认值、

我的提问是我可以使用哪个地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    大多数用户 OTP 位置都保留用于 DCSM 和密码等目的、因此使用用户 OTP 空间就比较棘手。  如果您需要使用唯一 ID、则可以使用 UID_UNIQUE0和 UID_UNIQUE1等选项。  请参阅数据表、了解表7-4下的详细信息、了解位置:

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我想写 一些 数据在用户 OTP 或其他空间(只编程一次),我可以使用哪个地址或空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    对于只有一个闪存存储体/用户 OTP 的 F2800137器件、将为安全(DCSM)和系统配置分配整个用户 OTP 区域。  没有可供使用的位置。  也许您可以在主闪存存储体中分配一个扇区以包含此类变量。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是主闪存存储体可以 擦除、我的想法是只写入一次、不能擦除。就像 TI OTP 一样。

    是否有方法可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    目前没有其他替代方案、因为已在 F280013x 器件中将所有用户 OTP 位置分配用于其他用途。  可能您最好的情形是使用器件中的唯一 ID、因为这些 ID 是在生产测试时编程的、并且对于生产的每个 C2000器件、该编号都将不同。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:í a

    我有个想法、但我不知道这是否可行?

    我将 密钥 信息编程到闪存扇区0中、使用 DCSM 模块 写入密码来保护闪存 扇区0。

      MCU 上电后的解密闪存扇区0、读取密钥 信息、然后 再次使用加密闪存扇区0  DCSM 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    我正在咨询我们的 DCSM 专家、看看您的建议是否可行。  给我一两天的时间,以获得一个明确的答案。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Joseph:í a

    好的、正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    DCSM 专家表示,这在技术上是可行的,但不建议这样做。 应用中的解锁器件可以打开存在潜在威胁的器件、但如果您可以应对此风险、则应该没有问题。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢