This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法将程序刷写到 DSP 中

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316536/tms320f28379d-unable-to-flash-the-program-into-dsp

器件型号:TMS320F28379D

您能否分享用于刷写程序的分步过程。 我目前从 RAM 运行、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    请参阅  位于以下位置的文档中的"6.2.4:为 F2837xD (闪存内核 B)运行 serial_flash_programmer "  ti.com/lit/sprabv4  其中列出了所有步骤。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    拉杰什怀特