This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:您是否忘记了此错误:在 CLA 文件中包含 DriverLib 时发出警告#173-D:类型转换无效

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316075/tms320f28379d-did-you-forget-this-bug-including-driverlib-in-cla-file-issues-warning-173-d-invalid-type-conversion

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

这个错误和(非常简单)解决方案是在2年前发布的、我们在 C2000Ware 5.0.0中仍然看到它的。

何时会解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将在即将推出的 C2000ware 版本中修复此问题。 我已经更新了 JIRA 以跟踪这一点、并确定了在下一个版本中包含这一点的优先顺序  

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常您会提供 Jira 编号/链接、以便我订阅有关该问题的最新信息。
    您还能在这里做一下吗?

    注意:有关这方面的示例、请参阅 CODECOMPOSER:错误:编辑 CCXML、向所有行添加换行符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    JIRA 票证是内部票证、我怀疑是否可以共享。

    此问题将在即将发布的版本中得到解决。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我链接的示例、并说明区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    在您提到的主题中创建的票证位于 系统仪表板-软件问题报告(SIR)(TI.com)下方 、该报告可供外部人员共享。

    我已创建 JIRA 以进行内部跟踪。

    TT 已分配给相应的所有者。  

    谢谢

    阿斯温