This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315560/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

我 转换了一个代码示例、该示例  通过 在 LANUCHXL-280049C 上运行的 PWM 进行 ATD 同步采样。  我是 SysConfig 将其转换   为 使用 C1运行的 LANUCHXL-28379D。 新代码进入 CLA、并且只能 由 DEBUGER 单步执行。 您能帮我解决这个问题吗?

储罐

巴鲁赫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴鲁赫

    将此查询转发给 CLA 专家、  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch:

    我不理解您的疑问。 您是否认为 CLA 代码不是在  不采用单步执行的情况下才能在28379D 中执行?

    请提供更多详细信息。

    此致、

    维纳