主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
280025是否只有3个计时器 CPUTIMER0_BASE、 CPUTIMER1_BASE、CPUTIMER2_BASE ?
我需要5个计数器来对外部器件的触发时间进行计数、但 C2000只有3个计时器、您能否建议是否有其他方法来模拟它 ?
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
280025是否只有3个计时器 CPUTIMER0_BASE、 CPUTIMER1_BASE、CPUTIMER2_BASE ?
我需要5个计数器来对外部器件的触发时间进行计数、但 C2000只有3个计时器、您能否建议是否有其他方法来模拟它 ?
丹尼
尊敬的 Danny:
CLB 通常使用 SysConfig 中的 CLB 工具进行配置。 如果您拥有最新的 CCS、C2000Ware 和 SysConfig、则应该能够从 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\CLB 导入软件示例。 示例 CLB_ex9_timer 具有计数器的用例、可通过选择 Attach 和 Initialize 来将逻辑块加载到 CLB、如下所示:
还可以模拟 CLB 设置、您可以按照 《CLB 工具用户指南》中的 相关说明进行操作。 如果您有任何具体问题、请告诉我。 如果您选择了"?"、SysConfig CLB 逻辑块还可以使用一些其他资源 图标: