This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:LMG2100R044

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314679/tida-010933-lmg2100r044

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

您好、TI 团队。

我们有一个几乎完成的项目基于 TIDA-010933参考板、但要实现该项目、我们需要不可用的 LMG2100R044。 我们需要10件。

由于 LMG2100R044尚未推出、您建议您执行哪些操作? 最好的替代方案是什么? 将其替换为单个晶体管会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    整个设计具有围绕 LMG2100R044定制的 Ben -无法进行更换。 我已将您的请求转发给销售人员。

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 好的、我会等待您的任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 。 销售人员是否有关于 LMG2100R044样片的任何新闻? 这对我们很重要、因为我们已经根据您的 TIDA-010933完成了设计、现在我们需要 LMG2100R044来进行组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我再次咨询销售人员。  

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。
    我 刚刚 就此 申请单独给您发送了一封电子邮件。

    谢谢!
    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 。 很遗憾、我没有收到您的任何电子邮件。

    编辑:把它放在垃圾邮件文件夹中。