This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:电流互感器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305586/tidm-1000-current-transformer

器件型号:TIDM-1000

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

1.在 VIENN 整流器中、电流互感器后面的电感器是否用于滤波?

2.手册中写入的最大输入电流是4A、那么通过电流互感器后的电流是多少? 如果负载不同、流经电感器的最大电流是多少?

3.电流互感器的示意图能否详细说明?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以知道该主题的状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 在 VIENN 整流器中、电流互感器后面用于滤波的电感器吗?

    我不知道。 您指的是什么电感器? 但标准做法是利用元件标识符。 如果您指的是 L2、L4、L5、则这些看起来是扼流圈。

    Unknown 说:
    2. 手册中写入的最大输入电流为4A、那么流经电流互感器后的电流是多少? 如果负载不同、流经电感的最大电流是多少?

    据我所知、该设计不使用电源变压器、因此我不明白您为什么会希望电流的幅度发生变化。 请注意、输入电流列为4A RMS、峰值电流会更高。

    您指的是什么电流互感器? 看起来设计中可能使用霍尔传感器。

    此致、
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cody:

    感谢您的答复。

    L2、L4和 L5可承受的最大电流是多少?

    MOSFET 源可以承受的最大电压和电流是多少?

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了电感器的数据表。 有关更多信息、您需要联系制造商。  

    e2e.ti.com/.../53PR116_2D00_292_5F00_110716.pdf

    在 BOM 中、我看到:'IPP65R190C7FKSA1、列为:'MOSFET、N 沟道、700V、13A、TO-220AB