This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800133:内部电压基准

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316442/tms320f2800133-internal-voltage-reference

器件型号:TMS320F2800133

您好!

客户要求
-参考电压容差和
-平均温度系数

我们只指定:

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    电压容差是上述增益误差规格。 45LSB 相当于满量程范围的1%。

    对于温度系数、我们不会在数据表中发布该信息。 然而、增益误差有可能在器件的工作温度范围内±45LSB 的整个额定范围内发生变化。  一个单元在室温下可能具有低增益误差、但 在-40°C 时具有较高的误差。

    如果客户希望基准可变性低于数据表为内部基准规定的范围、我们建议使用外部基准电压。

    此致、
    伊袋