This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] C2000WARE:为什么我的高分辨率(HR) PWM 信号无法正常工作? (一般调试提示)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317873/faq-c2000ware-why-is-my-high-resolution-hr-pwm-signal-not-working-correctly-general-debug-tips

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件: SysConfig

如果在调试 HRPWM 信号问题时遇到问题、请参阅以下有关从何处开始的提示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如果您尚未准备就绪、请确保准备好一个示波器(建议使用 HRPWM+示波器)来查看您的500MHz 输出和其他相关信号。
    2. 请务必检查 C2000Ware 中是否存在任何可帮助用作代码参考的示例(HRPWM 或 EPWM 示例)。
    3. 首先剥离您的 HRPWM 设置、确保正常的 ePWM 信号功能符合预期。
      1. 如果您的 ePWM 信号不正确、请首先调试基本 ePWM 配置。
      2. 如果您的 ePWM 信号正确、请在 HRPWM 配置中缓慢增加。
        1. 尝试添加 HRPWM 配置逐设置、以帮助辨别问题来源
        2. 在确定问题根源后、回顾 TRM 和寄存器说明以查看功能以及任何可能指示设置是否存在不兼容性的注释会有所帮助。
        3. 您还可以尝试在 SysConfig GUI 中复制 PWM 配置、该 GUI 将显示不兼容设置的常见错误/警告。
    4. 还有 TRM 部分介绍了如何构建 HRPWM 信号(首先从 配置 HRPWM 一节开始)
    5. 如果仍有问题、请返回 HRPWM 常见问题解答主页、查看是否有其他适用于您的特定情况的常见问题解答。

    请参阅 HRPWM 常见问题解答主页有关 HRPWM 问题的更多频率问题、