This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:纵横制(X-BAR)

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317822/tms320f28p650dk-crossbar-x-bar

器件型号:TMS320F28P650DK

您好、TI 支持团队、

我写信给你,因为我需要确认交叉开关.

参考 SPRUIZ1A 文档、我研究了第3章和第3.18段、但没有发现交叉开关仅连接到 CPU1。

请您确认我的理解程度或告诉我如何将交叉开关连接到 CPU1或 CPU2?

非常感谢。

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    默认情况下、所有外设均由 CPU1控制。根据我自己对 TRM 的调查、我找不到任何 CPUSEL 位或其他寄存器来将 XBAR 配置为由 CPU2控制:

    所有 XBAR 配置都应由 CPU1完成、您的应用程序是否需要从 CPU2读取或写入 XBAR 寄存器? 例如、可能仍允许对 XBAR 标志寄存器进行读取访问。

    谢谢!

    卢克