Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
只要我在 Mac 上升级到 CCS 12.6、我就无法再刷写任何内容。 它已升级我的 XDS110上的固件。 我曾尝试过 TMS320F280034处理器和 CC2652R3SIPA 处理器、但两者都失败。 我曾尝试访问 Uniflash、现在失败了。 我已经刷写这些板几个月了、没有出现任何问题、并且我升级 CCS 后、一切都会因 CCS 错误-242 @ 0x0和 Uniflash 错误(错误-2131 @ 0x0)而失败。 我转至.ccxml 文件、但在为任一处理器进行测试时失败。
升级到 CCS 12.6砖型是否全都是 XDS110的? 如果我降级到 CCS 12.5 (我的上一个版本有效)、有没有办法降级 XDS110上的软件? 这是一个主要问题、因为它会停止我的项目的所有工作。
此致