This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:CCS 在升级至 CCS 12.6后刷写时出现错误

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316220/tms320f280034-ccs-gives-an-error-when-flashing-after-upgrading-to-ccs-12-6

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

只要我在 Mac 上升级到 CCS 12.6、我就无法再刷写任何内容。  它已升级我的 XDS110上的固件。  我曾尝试过  TMS320F280034处理器和 CC2652R3SIPA 处理器、但两者都失败。  我曾尝试访问 Uniflash、现在失败了。  我已经刷写这些板几个月了、没有出现任何问题、并且我升级 CCS 后、一切都会因 CCS 错误-242 @ 0x0和  Uniflash 错误(错误-2131 @ 0x0)而失败。 我转至.ccxml 文件、但在为任一处理器进行测试时失败。  

升级到 CCS 12.6砖型是否全都是 XDS110的? 如果我降级到 CCS 12.5 (我的上一个版本有效)、有没有办法降级 XDS110上的软件?  这是一个主要问题、因为它会停止我的项目的所有工作。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题,然后我卸载新的一个,并重新安装旧的一个,这解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢!  这解决了问题。  但是、这是 CCS 中的一个主要错误。 如果您在 Mac 上升级到12.6、它会让您回到几个小时后重新安装所有设备-哎呀!  至少我能够让这两个处理器的探头再次工作。  我希望 TI 可以迅速解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    感谢您发送通知。  现在我要提请我们的 CCS 团队注意这一点。

    此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil、Le Duc,

    您是否对12.6.0执行了增量更新,还是完全安装了12.6.0? 正在使用哪个 macOS 版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了 Sonoma 和 Ventura 上的12.6.0完整安装,以及 Sonoma 上的12.5.0 -> 12.6.0增量安装,但未能重现此问题。 这些是 MX MacBooks。 是否有人使用 x86_64环境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    我做了这两件事。  首先、我在12.5 -> 12.6中进行了"服务发布"操作。  失败后、我卸载了 CCS、并从 CCS 网站安装了12.6。  失败了。 我再次卸载了所有内容并安装了12.5。  我能够刷写处理器、但现在的刷写是间歇性的。  它只工作一次、有时会失败。 在其它时间闪烁过程中失败。  我可以降级 XDS110编程器上的固件吗?  我订购了另一个作为备份、这样我就可以再次运行了。  它应该在星期四得到它,但我不应该更换程序员使它工作.  我猜是 XDS110的固件、因为旧版本的 Uniflash 在升级后停止工作、CCS 更改从未涉及过。

    我在 M1 MacBook Pro 16上运行 Sonoma 14.2.1。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     我能否降级 XDS110程序员的固件?

    可以。 请访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    请参阅调用"更新固件->手动更新"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    只是想知道 POD 上的固件降级有多大。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    似乎在我升级 CCS 的同时、XDS110附带的 JTAG 适配器变得断断续续(现在无法正常工作)。  我更换了适配器 、现在可与 CCS12.5 (和降级的 XDS110)配合使用。  由于我已经证明一切都是可逆的、我将再次尝试升级到12.6、以查看 XDS110是否能继续工作。  如果是、则为虚假警报(抱歉)。  我明天会公布结果。 很奇怪的是、连接器在我升级 CCS 的同一时刻决定断线、但我想这就是硬件的问题...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我将再次尝试升级到12.6以查看 XDS110是否能继续工作。

    请继续关注我们。

    很奇怪,连接器决定在升级 CCS 的同时断线,但我想这是硬件的问题...

    新 CCS 版本发布时、通常会附带依赖的新版本 XDS110固件。 因此、当首次尝试将现有的 XDS110与新的 CCS 结合使用时、调试器将告诉您需要将固件更新为随附的固件。 最初我有个问题、CCS 12.6.0附带的固件文件不好、因此在将其刷写到 XDS110后、会导致探头出现故障。 但是、尽管进行了多次尝试、我仍然无法重现问题。 最好能确认可以将 CCS 12.6.0与探针配合使用并且固件升级成功。 如果是、则可以解决此问题。

    谢谢