Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、 C2000WARE
尊敬的专家:
我的客户尝试使用 TMDSCNCD28388D (RevB)执行与 PC (或其他 F28388D)的以太网通信。
目的是使用以太网上的 TCP 通信(Modbus/TCP)在设备之间进行通信。
问题1:您能否提供用于 TCP 客户端操作和 TCP 通信的示例项目/驱动程序代码的参考信息?
(最好安装 FreeRTOS 等操作系统、但裸机也可以正常使用。)
问题2:此外、是否有计划在未来支持 C2000ware?
[详情]
lwip 示例代码(裸机)成功运行。
此外、他们还可以通过参考示例代码将其作为 TCPServer 运行。 (从 PC 连接到 F28388D、并在 F28388D 上接收从 PC 发送的数据)
但是、它们无法作为 TCP 客户端连接到作为 TCP 服务器的 PC。 (如果另一个 F28388D 作为 TCP 服务器运行、这同样适用)
正在向 PC 发出连接请求(SYN)、并且正在发送来自 PC 的(SYN、ACK)。
但是、由于客户端不返回 ACK、因此不会建立与 TCP 的三次握手、并且无法建立连接。
虽然它符合 lwIp 礼仪,但我认为驾驶员可能是不够的。
此致、
还可以