This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 Plexim 软件刷写 MCU 时出错。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317314/tms320f28069m-getting-error-in-flashing-the-mcu-with-plexim-software

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069UNIFLASH

大家好!

我正在尝试 用 Plexim 软件刷写微控制器 TMS320F28069M、收到此错误后有人能帮我解决这个错误吗?

错误是:

编译步骤3错误(make):使进程退出代码2:
复制/Y "C:\Users\Aqeel\Desktop\C-HIL Simulations\TMS320F28069.CCXML".\output_TI2806x\newtry.ccxml"
已复制1个文件。
"c:/ti/uniflash_8.2.0/dslite.bat --flash --config=.\output_TI2806x\newtry.ccxml .\output_TI2806x\newtry.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_8.2.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2806x\newtry.ccxml .\output_TI2806x\newtry.out -u

有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。

newtry.mk:140:目标"下载"的配方失败

"CMD"未被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
品牌:***[download]错误9009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    C:/ti/uniflash_8.2.0文件夹内、您能否尝试打开命令提示符并放置 CCXML 文件和.out 文件、然后在 命令行尝试:

    dslite.bat --flash --config=TMS320F28069.ccxml newtry.out -u

    我可以使用用于闪存 API 示例的.out 来尝试它、并且可以对器件进行编程。

    我认为、当存储 newtry.out 文件的".\"文件夹名称的方向导致 CMD 错误发生时。

    谢谢。此致、

    查尔斯