This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:复位向量和堆栈指针

Guru**** 2766975 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317758/tms320f28388s-reset-vector-and-stack-pointer

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

有人知道此电路板上堆栈指针是什么样的、以及我可以在何处找到它? 为了说明这一点、我无需知道堆栈指针指向的内容、因为这会在程序运行时发生变化。 我只需要知道它在内存中的位置、以便我可以在下载映像后使用映像进行检查。 我还需要为复位矢量执行此操作。 如果检查失败、我将报告错误的矢量表。

下面是 TM4C1290NCPDT 的一个相关示例。 这个芯片上的堆栈指针位于应用镜像的第一个内存地址上、而复位矢量位于第二个内存地址上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位矢量是固定位置、在链接器 cmd 文件中定义-

    复位:origin = 0x3FFFC0、length = 0x000002

    堆栈由用户在链接器 cmd 文件中定义。

    例如  

    .stack:> RAMM1

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、显示没有这样的矢量表、当 F2838上有 TM4C1290时、此矢量表用于保存复位矢量和栈指针。再次感谢。