请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 您好!
我将使用带阶跃输入信号的 CMPSS。
根据数据表、响应时间在21-60ns 之间变化。
出现较大差异(~300%)的原因是什么?
是否取决于温度?
其他 C2000器件的响应时间是否相同?
谢谢。
奥伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用带阶跃输入信号的 CMPSS。
根据数据表、响应时间在21-60ns 之间变化。
出现较大差异(~300%)的原因是什么?
是否取决于温度?
其他 C2000器件的响应时间是否相同?
谢谢。
奥伦
您好、Oren:
感谢您的耐心等待。
响应时间基本上表示输出响应步进输入时从低电平到高电平(上升时间)和从高电平到低电平(下降时间)的转换速度。 响应时间取决于压摆率。 由于此设计、比较器 在响应速度方面存在限制。
不同工作条件下的上升时间值在21ns 范围内;不过、下降时间超出此范围、因此 最大值为60ns。
响应时间测量是在不同的温度和斜坡值下完成的。
所有器件的响应时间都是相同的。
此致、
哈迪