This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CMPSS 阶跃响应时间

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317228/tms320f280025c-cmpss-step-response-time

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我将使用带阶跃输入信号的 CMPSS。

根据数据表、响应时间在21-60ns 之间变化。  

出现较大差异(~300%)的原因是什么?

是否取决于温度?

其他 C2000器件的响应时间是否相同?

谢谢。

奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oren:  

    感谢您的耐心等待。

     响应时间基本上表示输出响应步进输入时从低电平到高电平(上升时间)和从高电平到低电平(下降时间)的转换速度。  响应时间取决于压摆率。 由于此设计、比较器 在响应速度方面存在限制。

    不同工作条件下的上升时间值在21ns 范围内;不过、下降时间超出此范围、因此 最大值为60ns。

    响应时间测量是在不同的温度和斜坡值下完成的。

    所有器件的响应时间都是相同的。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的详细回答。

    是否可以 共享测量的响应时间或用于估算的控制方程?

    这对于我们的应用而言是一个关键特性。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oren:

    我无法共享基准测量数据。 我建议考虑设计您的系统时最糟糕的情况(最大值)。

    此致、

    哈迪