This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:AMC1336和 MCU 应用问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317972/tms320f280025c-amc1336-and-mcu-application-question

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:AMC1336C2000WARE

如前面在链接问题中的问题所示、

 AMC1336:串行输出数据解模化-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

我想将 AMC1336用作隔离式 ADC、以便从初级侧获取信息。

我想知道我是否可以使用 PWM 模块生成10MHz 50% PWM 馈送到 CLKIN 引脚、

并使用 eCAP 获取输出的模块 DOUT 分析脉冲宽度呢?

因为 F280025C 没有内部 SDFM 那么我可以为该应用使用什么替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春林:  

    您可以生成10MHz、50%高分辨率 PWM 信号。  

    您可以将 eCAP 与 HR 配合使用来分析 HRPWM 信号。

    请参阅我们的 C2000WARE SDK HRPWM 示例来生成信号、并参阅我们的 HRCAP 示例来以高分辨率捕获信号。

    此致!

    马瑞安