请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT\2837x_CFFT
该演示具有以下描述:
最低 CFFT_stages 为3。 当 CFFT_stages 大于9时、量化误差会很大。
是否有任何方法可以扩展 CFFT_stages? 是否可以扩展到2013年12月?
如果无法扩展、是否可以将数据分成多个程序、然后运行? 结果是否正确? 需要做些什么?
--
谢谢、此致