This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:USER_MAX_VS_MAG_PU

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315896/tms320f28027f-user_max_vs_mag_pu

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305

您好、D:\ TI \ Motorware \ Motorware _ 1 _ 01 _ 00 _ 18 \ SW \ Solutions \ instaspin _ foc \ boards\ boostxldrv8305 _ revA \ F28x \ F2802xf \ projects \ CCS \ Proj.

该论坛称、您可以检查 gMotorVars.vs 是否接近 USER_MAX_VS_MAG_PU。 如果是、您必须提高电机的直流母线电压。

在图片中、gMotorVars.Vs 仅约为0.3、远小于 USER_MAX_VS_MAG_PU 0.5、因此当前速度不会提高。 2.查看变量,知道 USER_MAX_VS_MAG_PU 的值需要增加。 电流设置为100A、这已足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前设置为100A 就足够了。

    您使用哪种电路板?  Boostxldrv8305不支持如此高的电流。  确保电流检测信号位于电路板上的 ADC 采样区域内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我使用了公司的板、现在的设置没有问题、但我不能达到最高速度。

    该论坛指出、您可以检查 gmotorvars 的位置。 Vs 接近 USER _ max _ Vs _ MAG _ pu。 如果是、您必须提高电机的直流母线电压。 是这样吗? 图片中的 gMotorVars.vs 比 USER_MAX_VS_MAG_PU 小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可用,您必须提高电机的直流母线电压。 是这样吗? [/报价]

    可以。 您可以增加直流母线电压、看看会发生什么情况。 并且还会增加 user.h 中的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.提高电压最大速度可以改善这种情况。

    我想问。 gMotorVars.vs 比 user _ max _ vs _ mag _ pu0.5小得多。 我们为什么不能加快速度?

    2、增加 user.h 中的最大电流不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问。 gMotorVars.vs 比 user _ max _ vs _ mag _ pu0.5小得多。 为什么我们不能加快速度?

    如果最大电流足够、请检查速度 PI 控制器的输出最小值和最大值。 是否有电流波形可以显示该问题? 您是否在电机上添加了任何负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    PI 控制器的输出已达到最大值1。 为什么 gMotorVars.vs 仅为0.28、而不是0.5? 2.当 USER_MAX_VS_MAG_PU 0.55时,相电流会突然改变。 为什么?   3 μ s,在空载条件下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来电流 波形即使在正常运行情况下也非常糟糕。

    您是否运行 lab02c 来正确识别电机?

    您是否根据评估板在 user.h 中设置了正确的硬件参数? 并正确配置 DRV8305以匹配设置?