This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:+125°C 和+150°C 的制造器件型号

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317392/tms320f28335-manufacturing-part-number-for-125-deg-c-and-150-deg-c

器件型号:TMS320F28335

您能告诉我最高温度+125°C 和150°C 的制造器件型号吗?

例如、该器件 TMS320F28335PTPS 的温度是+125摄氏度?

那么+150 Dec 的器件型号将是什么、请提供 MPN。