This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG 编程器

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F2808, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293066/c2000-gang-c2000-gang-programmer

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808TMS320F28069、TMS320F280039C、 C2000WARE
大家好、TI 团队、我们在通过 C2000-GANG 编程器执行自动固件闪存时遇到了一个问题。
我们想要连接 C2000-GANG 并触发 GO、而无需手动按下该 GO 按钮。
 
是否会有任何应用程序或命令来实现自动固件闪存、以便我们可以在 MP 编译中使用此 C2000? 由于我们已在用户指南的指导下阅读并尝试了 COOLTERM、但仍然没有任何意义。  
 
谢谢、等待您的回复。
 
此致、
猎豹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    让我从 MW 的同事那里直接回答这个问题。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    刚发了一封电子邮件给 Elprotronic、他们提到安装了支持 FW 的 DLL 支持该功能。

    此处是 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\C2000-GANG\Examples\ 以及用户指南中的文档、您可以快速入门。

    此致!
    马修  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我尝试了示例代码、但实际上我对软件不太熟悉、即使我查看了用户指南中的第4章、也难以理解这些示例。

    由于仍然无法连接到 C2000-GANG、我们是否有控制台文件或一些 exe 文件以便可以尝试命令? 我的意思是、除了 GUI、我需要一个位置来输入任何命令以便与 C2000-GANG 通信。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我修复了 COMM4错误、然后进入下一步。

    另一个错误显示:

    加载 DLL C2000-Gang.dll 操作成功。
    C2000GANGInitCom COM4操作成功。
    C2000GANGDefaultConfig 操作成功。
    C2000GANGSetMCUName TMS320F2808操作成功。
    C2000GANGSetConfig (sett) 200ms 操作成功。
    C2000GANGSetConfig (TarEn) 1操作成功。
    C2000GANGSetConfig (OSC) 20.000 MHz 操作成功。
    C2000GANGReadCodeFile ..\Lib\Demo-F2808.txt 错误355:打开文件错误
    分离 DLL 操作成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MattewRate:

    以下是我们使用终端运行两个测试示例时复制的日志:

    1) C:\>"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\C2000-Gang\examples\Output\C-DLLtest.exe"
    C2000Gang DLL:C 语言的应用示例

    加载 DLL C2000-Gang.dll 操作成功。
    C2000GANGInitCom COM4操作成功。
    C2000GANGDefaultConfig 操作成功。
    C2000GANGSetMCUName TMS320F2808操作成功。
    C2000GANGSetConfig (sett) 200ms 操作成功。
    C2000GANGSetConfig (TarEn) 1操作成功。
    C2000GANGSetConfig (OSC) 20.000 MHz 操作成功。
    C2000GANGReadCodeFile ..\Lib\Demo-F2808.txt 错误355:打开文件错误
    分离 DLL 操作成功。


    2)当我们单击 Cpptest.exe 时, C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\C2000-Gang\examples\Output\cp-DLLtest.exe", 显示:

    C2000-GANG GANG 编程器已连接。
    C2000Gang_InitCom 操作成功。
    C2000Gang_C2000TM Default_Config 操作成功。
    C2000Gang_Set_MCU_Name 错误344:连接了错误的目标器件!
    C2000Gang_SelectImage 操作成功。
    C2000Gang_EraseImage 操作成功。
    C2000Gang_C355 Load_Image_File 错误:打开文件错误

    3)同时、C2000-GANG 编程器表示:
    图像11
    完成...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回族、

    您是否能够打开 DLLTest.c 文件以查看设置是否与您的配置匹配?  这将设置器件类型(虽然 F2808看起来像是我在该文件中的默认设置)。  不过、该错误似乎与该示例中包含的局部.txt 文件有关。

    我已经通知了 Elpro 这个线程、他们本周在会议的场外、但他们可能会下周回来、并且可以提供更多的指导。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    我们尝试过、现在似乎每一步都显示出成功。

    1) 1)那么我们如何使用此 example.exe 来刷写我们的映像?

    2)我们应该把我们的图像文件放在哪个不应该。 现在我把我们的图像文件放在第1和第10号

    3) 3)因为我们的产品 IC 的名称是"F28069"、而不是"F2808"。 我们是否需要更改将所有 F2808替换为 F28069的源代码?

    感谢您的支持、期待您的快速回复。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    我们遇到了一个新问题:

    它显示"8 Get PIL Status: pil freq err failed! 勘误70。" 当我刷写自己的 FW 时、在我们试用了 simpleC2000Gang.exe

    您知道如何解决它吗?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MathewRate:

    C2000-GANG 始终显示"PLL freq Error 70"当我使用它刷写 FW 时、您知道我可以如何修复它吗?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    您 PCB 上连接到 F2808 MCU 的外部晶体/振荡器的频率规格是多少?  示例文件中的默认设置看起来是20MHz。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    您 PCB 上连接到 F2808 MCU 的外部晶体/振荡器的频率规格是多少? ==>您知道如何检查吗?

    实际上它说"8获取 PIL 状态: pil freq err 失败! 勘误70。" 当我刷写自己的 FW 时、在我们试用了 simpleC2000Gang.exe

    会这样吗、因为在 example.exe 被设定为 F2808MCU 时、我的 PCB 是 F28069MCU?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我相信是这样。  您只需要在 DLLTest.c 文件中将目标器件更改为 F28069。  该器件使用恒定的内部10MHz 时钟源。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    感谢您通知我这一重要信息、我很高兴根据您的指导可以修复我的 PLL 错误问题。

    我注意到、 GUI 中显示的晶体/振荡器对于标记为灰色的 F28069 MCU 确实为10MHz (我无法更改)

    您能否帮助分享一下 我如何"在 DLLTest.c 文件中将目标器件更改为 F28069"的任何屏幕截图?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    对于具有内部0引脚振荡器的器件、Gang 将始终使用该引脚对闪存进行编程、因为它是已知频率并且不依赖于正确输入的外部 X-tal 值。  F2802x 之后的几乎所有器件(包括您拥有的 F2806x)都具有该特性。  因此、Gang 会将其变灰、因为没有理由使用其他时钟、即使该时钟存在于您的 PCB 上(这仅用于闪存编程)也是如此。

    /--- globals --------------------------------------------------------------
    //
    #define ComPort		"COM4"
    #define DLL_C2000	"C2000-Gang.dll"
    #define Baudrate	115200
    #define FileName	"..\\Lib\\Demo-F2808.txt"
    #define DeviceType	"TMS320F2808"
    #define TargetOSCkHz    20000		//value in kHz. Must be present for DSP without internal generator
    #define SettleTime	10			//Settle Time in multiples of 20ms
    //#define TargetEn	0xFF		//enable all 8 targets
    #define TargetEn	0x01		//enable only first target
    #define ERR_NO_DLL	100
    #define ImageName	"DLLtestC"	//Name to be shown on Programmer
    #define ImageIndex	10			//Index to be used for image on Programmer - 0..15
    #define StartSerNum 0x12345678
    #define SerNumAddress 0x3E8000

    您应该在 DLLTest.c 的开头附近看到上述代码、您应该修改 COM 端口以匹配 C2000-GANG GUI 上显示的 COM 端口、器件类型将从"TMS320F2808"更改为"TMS320F28069"、并且您想要加载的文件/图像将替换"..\Lib\\Demo-F2808.txt"文件  

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MathewRate:

    感谢您的答复、但我刚刚看到。 我再试一次、让您知道结果。 但昨天、我尝试将20MHz 更改为10MHz 、这是日志、但 PLL 错误仍然存在。

    让我来向您展示我的 log.txt


    C:\c2000-Gang\examples\Output> C-DLLtest.exe
    C2000Gang DLL:C 语言的应用示例

    加载 DLL C2000-Gang.dll 操作成功。
    C2000GANGInitCom COM4操作成功。
    C2000GANGDefaultConfig 操作成功。
    C2000GANGSetMCUName TMS320F2808操作成功。
    C2000GANGSetConfig (sett) 200ms 操作成功。
    C2000GANGSetConfig (TarEn) 1操作成功。
    C2000GANGSetConfig (OSC) 10.000 MHz 操作成功。
    C2000GANGReadCodeFile ..\Lib\Demo-F2808.txt 操作成功。
    C2000GANGCreateGangImage DLLtestC 操作成功。
    C2000GANGSelectImage 10运行成功。
    C2000GANGEraseImage 操作成功。
    C2000GANGLoadImage 操作成功。
    C2000GANGVerifyImage 操作成功。
    C2000GANGMainProcess 分析如下:
    具体目标1-2-3-4-5-6-7-8
    成功0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ============================
    启用1 0 0 0 0 0 0 0 0
    已连接1 0 0 0 0 0 0 0
    擦除0 0 0 0 0 0 0 0 0
    空白检查0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    编程0 0 0 0 0 0 0 0 0
    验证0 0 0 0 0 0 0 0 0
    安全0 0 0 0 0 0 0 0 0
    VCC 错误0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JTAG init err 0 0 0 0 0 0 0 0
    保险丝预熔断0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    MCU 类型错误0 0 0 0 0 0 0 0 0
    完成
    C2000GANGReleaseCom 运行成功。
    分离 DLL 操作成功。

    程序成功完成-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我按你告诉我的那样尝试、但在运行时出现 Open File Error。


    C:\c2000-GANG \examples\Output>C:\c2000-GANG \examples\Output\C-DLLtest.exe
    C2000Gang DLL:C 语言的应用示例

    加载 DLL C2000-Gang.dll 操作成功。
    C2000GANGInitCom COM4操作成功。
    C2000GANGDefaultConfig 操作成功。
    C2000GANGSetMCUName TMS320F28069操作成功。
    C2000GANGSetConfig (sett) 200ms 操作成功。
    C2000GANGSetConfig (TarEn) 1操作成功。
    C2000GANGSetConfig (OSC) 10.000 MHz 操作成功。
    C2000GANGReadCodeFile ..\Lib\Demo-F28069.txt 错误355:打开文件错误
    分离 DLL 操作成功。

    程序已中止-
    C:\c2000-gang\examples\Output

    还有一个迹象表明、

     

    您能帮助提供进一步的说明吗?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的时间和耐心 与非凡的指导!  

    我们今天取得了很大的进展。 我们尝试了很多方法后、DLLtestC 映像成功刷写到我的 PCB 中、我们采取了以下适用的步骤:
    1.1将 OSC 从20MHz 交换到10MHz、 在布线为 C2000-GANG 示例/ C_Applications_C2000_DLL/ C-DLLtest.sln 的代码中将 MCU 类型从 F2808更改为 F28069
    1.2将 Demo-F28069.txt 添加到 C2000-GANG /示例/Lib 中
    1.3输入端子和输入:  
    C:\c2000-GANG \examples\Output>C:\c2000-GANG \examples\Output\C-DLLtest.Exec:\c2000-GANG \examples\Output C-DLLtest.exe
    但还有另外两个问题:
    2.1对于 ATE SW 器件:
    您能否告诉我如何将示例 FW 替换为我自己的 FW、以便 可以通过 C-DLLtest.exe 刷写 FW
     
    我 通过 GUI 将我的映像启动到 No.10映像(因为它被设置为默认目标)、但在我运行 C-DLLtest.exe 后、我的映像被 DLLtestC 覆盖  
    此外、我尝试通过重命名 DLLtestC 来跟踪它的文件位置、但仍然无法确定路径或替换它。  
    2.2 PLL 错误仍然存在:
    您是否知道如何解决  手动刷写过程中出现的"PLL 错误"?
    这个巨大的成功后,我尝试手动触发一个 GO C2000-GANG 编程器,其 OSC 已从20MHz 更改为10MHz (在上述1.1步骤中指出),以将我的 FW 刷写到 PCB,但它仍然显示"PLL error"。  
     
    由于我的 PCB FW 闪存任务 延迟了 近两周、 我 对此有点担忧。  
    如果您能为我提供更多说明、我们将不胜感激、谢谢。  
    此致、
    猎豹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    您将需要在启用十六进制实用程序的情况下编译 CCS 工程。  如果您右键单击项目并选择属性、我已经在哪里找到了启用此功能的屏幕截图。

    您需要将 romwidth 设置为16并将输出格式设置为 intel_hex (如下所示)

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    感谢您投入宝贵的时间给予指导。  我们对您的建议非常认真考虑,对此我们有两个问题:

    1) 1)对于#you 将需要在启用 hex 实用程序的情况下构建您的 CCS 项目。  如果您右键单击项目并选择"属性",我已在其中截取了启用此功能的屏幕截图。#=== >您是说我们使用从 CCS 生成的十六进制文件来替换 C-DLLtest.exe 中的"Demo-F28069.txt"吗? 我对吗?

    2)对于#youer,需要将 romwidth 设置为16,并将输出格式设置为 intel_hex (如下所示)#=== >这是否有助于修复 PLL 错误?

    向你和你宝贵的时间表达我最诚挚的谢意。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)对于#YOU、您将需要在启用十六进制实用程序的情况下构建您的 CCS 项目。  如果您右键单击项目并选择"属性",我已在其中截取了启用此功能的屏幕截图。#=== >您是说我们使用从 CCS 生成的十六进制文件来替换 C-DLLtest.exe 中的"Demo-F28069.txt"吗? 我对吗?

    2)对于#YOU,您需要将 romwidth 设置为16并将输出格式设置为 intel_hex (如下所示)#=== >这是否有助于修复 PLL 错误?

    不可以、这只是以正确的格式获取 hex 文件的正确设置。

    让我再次回顾一下 DLL 设置、看看我是否可以在本地重现此问题。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的确认和 hex 文件。

    我们现在将进行尝试、一旦有任何更新、我们便告知您。

     对于#让我再次查看 DLL 设置,看看我是否可以在本地重现此问题。#

    ===感谢您的巨大帮助,我可以 提供什么来帮助您重复此现象,例如任何源代码?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们尝试了 hex 文件、将格式从十六进制更改为文本、并替换了以前的 Demo-F28069.txt、最终获得以下响应:

    错误354:文件中的代码包含无效数据。

    如果您不介意我问的、针对这个354误差的可能解决方案是什么。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很开心!

    我们在我的客户端提供原始 hex 文件后执行该操作、现在可以通过 DLLtestC 将其刷写到客户端的 FW 中。  

    但当完成 FW 闪存时、程序会显示"Error41"、尽管终端日志显示"Program Successful completed"。  

    反正,它至少可以帮助吃。 感谢您为我们的团队和我的案例所做的一切。 谢谢 Matthew。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    我很高兴 DLL 得以正常运行、似乎正确的十六进制文件格式就是缺失的部分。

    我将请 Elpro 评论 Err41、根据文档、我认为这不是根据文档显示的有效错误消息。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢你的评分 除勘误41之外、我发现了一个更重要的风险。

    我发现由我们的 ATE 软件获取的新映像与原始 FW 映像具有不同的校验和与存储。  
    因为图像存储从初始268.5KB 更改为265.5KB。 我使用这个较小的映像手动刷写 FW、不会出现 PLL 错误。

    因此、可能在我使用 ATE 软件后图像中的某个内容发生了变化。

    您知道支票复制和存储收款的原因、以及我们如何将其放回? 谢谢!

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,切塔,马太是不在办公室的剩余的一年。  我已经联系了 Elprotronic 以了解他们是否可以提供帮助、如果可以、我一定会提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、亲爱的 Joe 和 Matthew、

    我们是否有关于我们校验和差异的任何更新?

    等待您的回复、此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    如果十六进制文件相同、则应是进行编程的相同映像。  仅当使用不同版本的代码生成工具(CGT)编译源项目时、我才看到文件大小/校验和差异。  当使用较新版本的 CCS 编译工程时、与最初创建工程时相比、通常会发生这种情况。  您可以手动更改 CCS 使用的 CGT 版本以便使内容相同、但我们需要知道哪一个是原始 CCS 版本。

    但是、您提到了提供给您的团队的所有内容是 hex 文件(不是源代码)、这是正确的吗?  如果十六进制文件相同、则大小和校验和不应更改。

    我不清楚您所说的 PLL 在手动刷写时不工作/无法正常工作的含义。  您是说、对于非自动化 C2000-GANG 还是对于 CCS 和 JTAG?

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    非常感谢您为我们提供的真诚帮助。

    对于不同的校验和问题:

    1) 1)如果十六进制文件相同、则应是进行编程的相同映像。 =>实际上我们从我的客户机得到的是一个 gangbin 文件和一个 gangimage 文件,所以我不能比较最终的工作 hex 与初始 gangbin 文件和 gangimage 文件是相同的,因为它们是不同的文件形式。

    2) 只有在源项目使用不同版本的代码生成工具(CGT)编译时,我才看到文件大小/校验和的差异。==>我的客户说:我们可以确认您十六进制代码是从相同的源生成的。

    3) 3) 您可以手动更改 CCS 使用的 CGT 版本以便使内容相同、但我们需要知道原始 CCS 版本是哪一个。==>我可以复制该部分让我的客户端给我们试用一下吗?

    4)但是、您提到了提供给您的团队的所有内容是 hex 文件(不是源代码)、这是正确的吗?  如果 hex 文件相同,那么大小和校验和不应该改变。==>是的,我的客户似乎不可以提供用于隐私的源代码。

    ==>>>我列出了两个固件映像的对比信息,如下所示:

    FW 名称

    (在 C2000-GANG 编程器上显示)

    XX_XX_PCON_1234 (19D2)

    XX_XX_PCON_1234 (F81B)

    生成的方法

    通过将组合映像加载到编程器中

    通过读取十六进制代码文件并创建 Gang 映像

    由我的客户提供

    C-DLLtest.exe

    原始文件

    XX_XX_PCON_1234_combin.c2000gangbin/

    XX_XX_PCON_1234_combined.c2000组图像

    (创建时间:2023年9月11日17:00)

    XX_XX_PCON_1234_组合式 ti_hex

    (创建时间 :2023年9月11日16:38)

    刷写 DUT 的方法

    仅手动闪存

    ATE SW 闪存+手动闪存

    支持手动闪存

    N (C2000-GangProgrammer 显示 PLL 错误)

    y

    表单

    缠绕管

    校验和  (在 C2000-GANG 编程器上显示)

    19d2

    F81B

    存储  (在 C2000-GANG GUI 上显示)

    268.5K 个字节

    265.5K 个字节

    SW 版本 (可通过 GUI 读取)

    1、2、3、45

    1、2、3、45

    对于 C2000GangProgrammer、显示 PLL 错误:

    5)我不清楚你的意思是 PLL 不工作/工作时手工闪存.  您是说使用非自动化 C2000-GANG 还是使用 CCS 和 JTAG?=>很抱歉、当我 选择从客户端提供的 FW 映像 XX_XX_PCON_1234 (19D2)时、C2000-Gang 编程器(以 C2000GangProgrammer 为旧的开头)上会出现错误警告、并且无法成功刷写。

    此外、我还购买了一个全新的 C2000GangProgrammer (以 C2000GangProgrammer 为新格式)、并将客户端提供的映像 XX_XX_PCON_1234 (19D2)放入其中、闪存中、仍然会有 PLL 错误警告、无法刷写。 可能是因为 MCU 曾经出现过这样的问题、我将尝试应用一个  新的 MCU 芯片、并对两个 C2000GangProgrammers、即旧的和新的进行进一步验证。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    我将回答另一个回复中的最后一个问题、但首先我想解释代码生成工具等。

    您可以要求客户查看保存 CCS 项目(原始项目)用于 CCSPROJECT 文件的目录。  他们可以使用文本编辑器打开此文件、它将提供如下所示的项目信息。  他们需要查找的是 用于原始构建的"codegenToolVersionValue"。  获得此构建版本后、我可以找到此构建版本、并将 CGT 返回到此处、然后给出有关如何告知 CCS 在哪里可以找到它等的说明。

    如果我们使用与使用的 CGT 相同版本进行编译、那么无论使用的 CCS 版本如何、输出的十六进制/二进制值都将匹配。















    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    对于 PLL 问题、我认为最好打电话给 Elprotronic 以便可以一起看到问题。  我会向您的 my.ti.com 电子邮件地址发送一封离线电子邮件、我们三个人都可以设置一些设置。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉为您花了这么多时间、我会尝试与我们的客户交谈、但实际上他们在 ATE 建议方面不如我们积极。 但我真的会这样做。

    衷心感谢您在众多细节中为我们提供帮助。 我只是想确认我们是否可以使用 ATE FW 来实现我们工厂的大规模生产、但似乎没有人可以承诺。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MatthewRate:

    谢谢您的提问。 我在中国大陆(UTC+8)、我们之间似乎有11-16小时的差异。

    只要我没问题、但我们的 实验室在周一至周六的上午8:00至晚上8:00开放。

    您能帮助您留出适当的时间来打电话吗?

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    您能告诉我您当前的时间是多少、因为在我这边、现在是凌晨1点左右。

    此致、

    猎豹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheetah、

    我已离线发送另一封电子邮件。  只是为了参考当你发送的最后一个答复是上午10:48AM 在我的时区。  根据实验室工作时间、这很可能是您白天和晚上的开始。  希望尽快安排好。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    只是想对调试结果进行回复。

    q1) PLL 锁定、编程问题等。  这与 Gang 图像是一种较旧的格式而不是 Elprotronic 当前的工具有关。  当我们将所有内容更新到最新的 FW 版本、并从原始十六进制文件重新创建 Gang 映像后、工作正常。

    Q2) GANG GUI 校验和。  仅供参考、主 Gang GUI 中列出的校验和包括编译时间/日期、作为校验和的一部分。  因此、即使您的源二进制相同、此特定校验和也会根据这些其他变量而变化。  这是为了使转换为 Gang 映像文件的二进制文件具有更好的可跟踪性。  在这种情况下,不同的校验和不一定表示编程到闪存中的值是不同的。

    此致!

    马修