This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D '下载'失败

Guru**** 2662435 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMDSCNCD28379D, TMDSHSECDOCK, UNIFLASH, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316806/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-download-failed

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK、SFRA、 UNIFLASHTMS320F28379DC2000WARE

您好、TI!

我使用的是  TMDSCNCD28379D。

使用  TMDSHSECDOCK 可以正常工作。

但我无法在我的板中下载程序。

我的电路板可正常支持3.3V 和5V 电压。

我不知道问题是什么。

5V 和3.3V 来自电路的另一部分。

蓝色的电路区域是我填充的地方。

没有其他连接。

===电路===

===控制卡设置===

1.必须在两端将控制卡上的 A:SW1设置到打开(向上)位置、以启用到器件的 JTAG 连接以及 SFRA GUI 的 UART 连接。 如果该开关处于关闭(向下)位置、则无法使用控制卡上的内置隔离式 JTAG、SFRA GUI 也无法与器件进行通信。

2A:J1是用于 USB 电缆的连接器、该电缆用于运行 Code Composer Studio (CCS)的主机 PC 与器件之间的通信。

3.需要为该设计的控制环路调优使用3.3V 基准;因此、设置相应的跳线以在外部为片上 ADC 提供3.3V 基准。 对于1.3版 F28379D 控制卡而言、这意味着使用"."将 SW3和 SW2移至末尾、 即在左侧放置3.3V VDDA 作为 ADC 的基准。 更多信息、请参阅信息工作表。

4.在跳线连接器 J3上、使用跳线将引脚2和引脚3连接在一起。

===错误消息===

编译步骤3错误(make):使进程退出代码2:
复制/Y "F":\1. 2023\5. PLecs\tsp_ti_c2000\templates\uniflash\controlCARD_TMS320F28379D.ccxml".\output_TI2837xS_cpu1\msu.ccxml"
1 Ǿ θ.
"c:/ti/uniflash_8.2.0/dslite.bat --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\msu.ccxml .\output_TI2837xS_CPU1\msu.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_8.2.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\msu.ccxml .\output_TI2837xS_CPU1\msu.out -u

有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。

致命:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
msu.mk:157:目标"下载"的配方失败

失败:操作已中止
生成:***[download]错误1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 似乎无法与 MCU 建立 JTAG 连接。  

    1.检查 controlCARD 上的 A:SW1设置。 您的消息中不清楚您正在使用什么设置。

    2.检查 controlCARD 上的 TP5 (5V)、TP5 (3.3V)和 TP6 (1.2V),确保检测到有效电压。

    3.尝试与 CCS 进行"测试连接"。 有关详细信息、请参阅 下面的应用手册第5.2节。

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0b/spracf0b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.答:SW1我遵循以下评论。 SW1都打开

     必须在两端将控制卡上的 A:SW1设置到打开(向上)位置、以实现到器件的 JTAG 连接以及 SFRA GUI 的 UART 连接。 如果该开关处于关闭(向下)位置、则无法使用控制卡上的内置隔离式 JTAG、SFRA GUI 也无法与器件进行通信。

    2. TP5(5V)? TP5 (3.3V)?? 我认为这是一个拼写错误。

    您能确认吗?

    您说的是 TP6 (1.2V)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个拼写错误。 这些是测试点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从何处可以获得它的 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 C2000ware 获取该硬件。 路径取决于您在计算机上安装的版本、但它应与此类似。

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D