This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:奎特;微控制器替代产品:从 TMS320F28386S 过渡到 F28384D -硬件注意事项和奎特;????

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318416/tms320f28384d-microcontroller-replacement-transitioning-from-tms320f28386s-to-f28384d---hardware-considerations

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28386S

"我目前正在使用的微控制器是 TMS320F28386S。 根据芯片手册、我了解到 F28384D 与 F28386S 引脚对引脚兼容。 当我将 F28386S 替换为 F28384D 时、仿真器无法识别芯片。 我是否需要对此更改进行任何硬件修改?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到目标时出错:
    (错误-180 @ 0x0)
    控制器检测到目标功率损耗。
    用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真软件包5.1.450.0)    

    我已经测量了3.3V 和1.2V 电源、它们处于正常范围内。