This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 的组件库

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316439/tms320f28388d-component-lib-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28388D

大家好、

您是否具有 TMS320F28388D 的 DSN 参考设计? 我的客户需要它。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否详细说明 DSN 是什么意思?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    生成的用于绘制原理图的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将把 这个问题转发给硬件团队。   

    原理图和电路板相关文件可在以下位置的 C2000Ware 文件夹中找到:  \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D。  

    如果这是您要找的器件、请告诉我们。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢我分享链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计在 Altium 中完成。 您可以在上面提到的文件夹中找到提供的 Altium 源文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否帮助将原理图从 AD 转换为 OrCAD? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不 您可能需要检查是否有通过 ORCARD 提供的导入工具或附加组件、以便导入 Altium 设计。  c2000ware 软件包中提供了 Altium 源代码。