This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SCI 闪存内核问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318753/tms320f28075-sci-flash-kernel-issue

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 BU 专家:

我在下面的行中发现 F2807x 内核与其他内核不同:

2807x:

2837倍

2807x 代码在 while 循环中没有大括号、因此 SCI_GetPacket 成为循环的一部分。 我发现这会导致客户电路板上出现问题。

这样做有什么目的吗?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    谢谢您的观察。 我使用大括号对 SCI 内核示例进行了测试、但不使用大括号、可以确认使用此示例中第283行的大括号可以正常工作。 请告诉我、这是否可以在重新构建后解决问题。 此更改将在下一个 C2000ware 版本中实施。  

    此致、

    查尔斯