This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:启动

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318420/tms320f280039c-launch

器件型号:TMS320F280039C

我们刚刚开始开发 HFAC 微电网。

第一遍测试是在400Vdc 下将32.768kHz 正弦波运行到半桥上的 ePWM。 后来在600Vdc 下形成全桥

关于如何开始、有很多极具吸引力的想法。 还有一些有关所需处理器资源的愚蠢问题。

使用和模拟死区创建或者内部 ePWM 死区创建处理器资源就是一种问题。 而不是构建和测试,而是获得他人的经验!

我预计加/减计数器 EPWM 操作、但需要对来自 NVM 的信号馈送进行负反馈调制、以实现由谐振 LC-LC 滤波驱动的整流输出产生的振幅。 谐振滤波器应允许要求较低的采样率是奈奎斯特频率的倍数、我们使用该采样率来减少滤波器磁性元件中的热损耗。

开始时我遇到的主要问题是-为什么应用程序不建议使用 CLA 非常适合正弦波存储器馈送? CLA 中是否有足够的容量来调整 ePWM 流的加/减计数器?

为什么不能在反馈比特流上使用 Σ-Δ 转换器来降低开关频率?

我希望这个论坛能够回答这些策略性的问题... 我将不胜感激。

通过三打三打发现是非常耗时的……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    您是指"HVAC"吗? 我不熟悉 HFAC。

    当您说"为何此应用建议..."时、您是指的是 TI 提供的特定参考设计?

    我们提供了使用 CLA 演示 PWM 控制的软件示例。 在指代 CLA 时、"Capacity"是什么意思?

    我对 Σ-Δ 滤波器模块没有太多经验、我的专业知识是在帮助实现和调试 ePWM 解决方案方面。 不过、如果您对 C2000器件的可用功能有更多一般性问题、我可以咨询我们的 HVAC 参考设计专家。 如果您对在 CLA 等特定模块中实现解决方案有更多具体问题、可以咨询该模块的专家。

    对于无法直接回答您的问题、我们深表歉意。 如果您能回答我的上述问题、我希望能够尽快向您推荐合适的专家。