This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:程序失控

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318249/tms320f280049c-program-runs-away

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的:

 代码下载完毕后,程序就消失了, PC 值是0x3FB02A, RPC 值是0x3FC807 ,我不知道 PC 值为什么会跳到这里,这个地址指向哪里,为什么要在这里输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对于上述操作来说、最好的调试选项是从我们针对此器件的 C2000Ware 示例开始(这些示例应该有一个闪存构建选项)、然后将项目的内容与您的项目内容进行比较、看看是否缺少任何文件。

    例如、如果从 CCS 加载代码并且重定向到"main"会自动发生、代码是否可以工作?  这将会导致引导问题而非一般代码问题。

    此致!
    马修