请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、专家!
我要求为我的客户提供服务。 他们使用 CLB HLC 开发某些函数。 并且 、当他们使用以下代码 将.ebss 段重新初始化为0时、CLB HLC 无法正常工作。 如果它们不 重新初始化.ebss 段、CLB 可以正常工作。 他们使用 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\clb\CCS CLB_empty 示例进行测试。 您能帮助我们理解一下吗? 谢谢。
RAMLS5 : origin = 0x00A800 , length = 0x000800
.ebss :> RAMLS5 第页 = 1
void main(void)
{
uint32_t i;
uint32_t *addr;
Device_init();
Device_initGPIO();
//手动初始化.ebss为0,HLC异常
//如果不手动初始化.ebss,HLC正常
for(i= 0x00A800; i< 0x00B000; i++)
{
addr = (unsigned long *)i;
*addr = 0;
}
Interrupt_initModule();
Interrupt_initVectorTable();
CLB_init1();
while(1)
{
g_u32CLBDebugData1 = CLB_getRegister(CLB1_BASE, CLB_REG_CTR_C0);
g_u32CLBDebugData2 = CLB_getRegister(CLB1_BASE, CLB_REG_HLC_R0);
DEVICE_DELAY_US(1000);
// asm(" NOP");
}
}