This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:在何处调用或输入 cl2000/hex2000命令

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318083/tms320f280039-q1-where-to-invoke-or-input-cl2000-hex2000-command

器件型号:TMS320F280039-Q1

尊敬的专家:  

请帮助澄清在哪里可以输入编译器用户指南中所示的构建命令、以便可以尝试每个命令的效果。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    cl2000和 hex2000是编译器( (二进制)。 您可以从系统控制台(如 DOS 命令窗口)运行这些命令。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!  

    感谢你的帮助。