This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C、ePWM、仅使用 A 侧

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319132/tms320f280025c-tms320f280025c-epwm-only-use-a-side

器件型号:TMS320F280025C

你好。
请原谅我糟糕的英文注释。

我正在使用 TMS320F280025C 的 EPWM 功能来生成占空比可变的 PWM 波。
所以、当我只想使用 A 侧(EPWMxA)时、是否可以禁用 B 侧(EPWMxB)?
如果可能、如何使用.syscfg 文件对其进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E 论坛!

    是的、当然您可以这么做。 请不要为 EPWMxB 配置动作限定符。 在 B 端子上看不到任何输出。 此外、确保死区已禁用。

    这样应该会得到所需的输出波形。

    谢谢。

    阿迪亚