This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何生成1-50Hz 三相 Spwm?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317756/tms320f280049c-how-to-generate-1-50hz-three-phase-spwm

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的社区:

那么我的问题是、如何使用 SPWM 生成1-50Hz 的3相正弦波?

我正在使用 TMS320F280049C Piccolo LaunchXL 板。

是否有人建议我使用任何方法或现有示例并对其进行引用。

将提供很大的帮助。

感谢期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    我们在 C2000Ware 中没有任何特定的 SPWM 软件示例、但有些参考设计可能会有所帮助。 是否有您正在尝试开发的特定应用或拓扑?  

    此致、

    艾里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    那么、我的具体应用是驱动 BLDC 电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    以下是  与 BLDC 有关的两个 TI 资源。 在此期间、请查看这些工具、如果它们与您的目标内容有任何相似之处、请告诉我-我是否能够找到其他可能有用的资源?

    此致、

    艾里森