This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:晶体振荡器波形问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320133/tms320f2800157-q1-crystal-oscillator-waveform-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1

我们最近通过 Murata 的 CSTNE20M0VH3C000R0陶瓷晶体振荡器使用了 TI 的 F2800157QPMR 主控制器。 在晶体振荡器波形测试期间、我们发现 X1和 X2通道的晶体振荡器波形幅非常不同、X1的晶体振荡器振幅接近数据表的振幅边界。 请帮助我们分析这个问题。

原理图和布局如下: CH1:电源  CH2:X1 CH3  : X2

波形如下所示:

R501 68R

R501变为0r

R501 变为10R

R501 变为30R

R501 变为51R

R501 变为82R

R501 变为100R

R501 变为120R

交换 CH2和 CH3测量结果

目前、这一现象在两种产品的许多 PCBA 中都有发现、我们做了探头交叉验证、证实这不是探头差异造成的。 请帮助分析故障原因、如果需要提供其他测试数据、请及时联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    关于这个问题有几个问题:

     -您指出,这种现象存在于两种产品的许多 PCB 中。  这是否意味着在某些 PCB 上、X1和 X2上的信号电平相同?

     -在示波器图片中,我看到一个不同的频率读数,但不确定它们是什么。  我没有在 X1和 X2引脚上看到任何指示20MHz 的测量结果。  您能否确认您实际上可以 在20MHz 处观察到振荡?

     -我查看了网络上可用的陶瓷振荡器数据表、但是我看到的参数仅为 R1、我不认为是 ESR。  它给出了 CL1/CL2的值为15pF、但没有指示这是总负载电容还是每个引脚电容。  我也看不到 C0 (等效并联电容)的值。  这些参数对于确保实现正确的振荡和启动非常重要。  有关指导,请参见数据表6.13.3.4.7.2晶体等效串联电阻(ESR)要求表和图表。

     -即使 Rd=0r, X1和 X2的振幅也不一样,这已经是一个问题。  X1和 X2应具有相同的振幅、接近于3.3V 电平。

     -为什么线路中包含 Rd ?  是否存在振荡器电路驱动电平过度驱动外部谐振器的问题?   有关更多指导信息、请参阅数据表中的第6.13.3.4.3.4节 DL–驱动电平。

    此致、

    约瑟夫