This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CCS 中为 TMS 320F28388D 运行代码时出现问题

Guru**** 2766115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320097/tms320f28388d-issue-while-running-a-code-in-ccs-for-tms-320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好!

当我进行2次或3次尝试运行应用程序而稍后尝试应用程序开始运行时、我遇到了以下粘贴的错误  

每次我开始运行时都会发生这种情况、是否有人可以帮助解决此问题?

此致

班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bandi、

     到达此错误处理程序后、您是否可以在"Register"窗口中查看 RPC 寄存器以尝试反向跟踪可能发生此错误的位置? 发生这种情况的原因可能有几个、但当函数注释指出发生这种情况的原因是 assert 失败。 断言是 许多 driverlib 中使用的一种指令、用于验证是否 使用了正确的地址和寄存器。