This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:pbist 问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318609/tms320f280025c-pbist-question

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

28002x 器件是否支持 PBist?

我在数据表中看不到有关它的任何说明、仅有以下两个功能:

但 C2000ware 中有一个.c 文件: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\boot_rom\f28002x\rev0\rom_sources\F28002x_rom\bootROM\source\cpu1brom_pbist.c

此文件的用途是什么?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是的、如前所述、F28002x 支持 HWBIST (内部称为 PBIST)。   本应用手册更详细地介绍了 https://www.ti.com/lit/spraca7 ,此处应该有 C2000 ware 中的函数用法示例 C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\f28002x\examples  

    我同意 TRM 中可能包含有关此方面的其他信息、指向上述内容的链接等。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew,

    F28002x 支持 HWBIST (内部称为 PBIST)

    "内部"是指什么? 你是说它们是一回事吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我不正确地说、HWBIST 在支持文件中始终被称为 HWBIST。  

    PBIST 是内存测试诊断的另一个名称、您将在引导流程/TRM 中看到这有时称为 M-POST (内存开机自检)。

    很抱歉让人感到困惑。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattew,ć

    但28002x 器件是否支持 PBIST?我的一些客户认为28002x 器件支持 PBIST、但 TRM 中没有相关说明。 我‘m 它是否未写入 TRM、或者它只是不支持。 您能不能认同这一点?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是的、它确实支持 PBIST;但在大多数面向客户的文档中、我们将其称为 M-POST (内存开机自检);详细信息位于 TRM https://www.ti.com/lit/spruin7的 BROM 部分、 见544页。  客户必须在 OTP 中设置一些特殊位、这之后才会在上电复位条件后运行。

    此处是应用手册: https://www.ti.com/lit/spraci7 

    此致!
    马修