This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何增加 CPU 1的内存分配以避免下面提到的错误。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319189/tms320f28379d-how-to-increase-the-memory-allocation-of-cpu-1-to-avoid-error-mentioned-below

器件型号:TMS320F28379D

在构建代码时、我收到以下错误。   

错误#10010:链接期间遇到错误;未找到"RAM_MANAGEMENT_cpu01.out"。

描述资源路径位置类型
#10010链接过程中遇到错误;"RAM_MANAGEMENT_cpu01.out" NOT RAM_MANAGEMENT_cpu01 C/C++ problem

我同时使用 CPU1和 CPU2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以共享整个控制台日志?  根据您分享的信息、很难找出错误的原因。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将关闭此主题。

    此致

    西达尔特