This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:合并 CCS 代码和 Simulink 模型生成的代码/ Simulink 模型

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320604/tms320f280039c-merging-the-ccs-code-and-simulink-model-generated-code-simulink-model

器件型号:TMS320F280039C

您好!

我在 Simulink 中有一个模型、在 CCS 中有一个代码、用于通过 Launchpad 进行 CAN 通信。 由于无法使用 Simulink 进行 CAN 通信、我使用了 CCS。

现在我想将 CCS 代码与 Simulink 模型集成在一起。

我怎样才能做到这一点?

谢谢。

迪克申