This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:内存范围已指定、或者内存范围与 cmd 中的现有内存范围重叠

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317509/tms320f28335-memory-range-has-already-been-specified-or-memory-range-overlaps-existing-memory-range-in-cmd

器件型号:TMS320F28335

CMD 文件中出现此类错误的原因是什么、如何解决?

奇怪的是、CMD 文件未更改。 什么情况下的过度崩溃本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目中可能使用了2个链接器 cmd 文件。 请检查

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么如何解决、删除哪些 CMD 文件、保留哪些 CMD 文件呢? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有使用 TIRTOS、请删除_BIOS.cmd 文件。 它包含外设寄存器的地址。

    要分配应用程序段、请使用28035_RAM_CLAmath.cmd 或 F28035.cmd。 您可以根据应用需求更新片段分配

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!