This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:目标模拟器...

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317904/tms320f28335-target-simulator

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335

我已经离开工具有一段时间了、我想知道是否仍然可以选择模拟目标?  谢谢

Code Composer Studio

版本:8.3.1.00004

28335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我相信 VisSim 曾经有一个工具。 我一时说不出话来。 我想我建议使用 TMDSDOCK28335工具并直接运行代码。 请注意、F28335是一个相当旧的器件。 F28P65x、F2838x 和 F2837x 都是更加现代化的系列、具有更好的成本点、特性和性能。 但是、它们没有仿真器。 我很想了解您的用例以及您需要用例的原因。 (在开发此类工具时、收集此类信息以用作理由会有所帮助) 诸如 Plexsim 的 RTBOX 之类的东西可用于 PIL 测试。 www.plexim.com/.../controlcard_interface 此外、还有选项可以模拟 Simulink 模型、然后在算法验证后最终将它们部署到 F28x 目标中。 此致、 科迪

     

      


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cody,谢谢你的回复。  正如我所说的、我已经离开 TI DSP 有一段时间了、但是在我们得到一块工作板之前、我们曾使用仿真器进行开发、但是正如您所说的、过去几年来、评估和 eZdsp 套件已经很容易买到 、真的不是 是个问题。  我现在问仿真器是因为我正在调试一部分代码、而这些代码与外设不会交互。我认为仿真可能会为我提供额外的功能-例如更多的断点、更多的程序执行选项、额外的调试内存...。 其他此类操作。   

    我们需要高温器件、因此如果您可以推荐专为高温设计的新器件、我很感兴趣。

    最后、我们确实已经使用 Simulink、但如果有文章有助于优化我们的流程、我希望您可以访问任何链接。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对"高温"的定义是什么?

    您需要符合汽车级标准还是"工业"部件适合您的应用?

    最后、我认为这是最好的开端、它提供了一些示例、说明如何在 C2000上部署之前通过仿真进行验证和验证。

    https://www.mathworks.com/products/ti-c2000-microcontroller.html

    请注意、这是一个"Blockset"而不是支持包、因此 Mathworks 团队直接支持块集的使用以及功能增强!

    他们提供了一个论坛、可以解答所有拥有软件许可证的人员的支持问题: https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/index 

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是尽量确保我有你需要的所有信息,我总是错过一些东西 LOL。  汽车..... 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此对于汽车、您可以获取大多数 C2000器件、其 Q100额定值相当于-40至125C 的环境温度范围。 其中包括上述所有器件系列。 如果您需要特定的链接、请告诉我。

    其次、如果您需要更多、我们提供150C 环境器件。 这是一款'0'级器件,但它带有一些关于工作频率的警告。(此器件的性能略低于您之前提到的 F28335器件) https://www.ti.com/product/TMS320F2800157-Q1

    此致、
    科迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  接下来、我将了解并尝试理解继承的代码、对我而言、了解它的最快方法是运行和查看数据结构。  但实际上、我真的不需要目标、而是使用更多断点和快速查看大量数据的方法。 这就是我对仿真器的设想。  希望这对您有所帮助。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此。 谢谢 Mark。