This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:集线站的 GPIO 引脚上出现高电压而导致的损坏

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318505/tmdsdock28379d-damage-due-to-high-voltage-appearing-at-gpio-pins-of-the-docking-station

器件型号:TMDSDOCK28379D

您好!

    我一直在 为我的项目使用 TMDSDOCK28379D 集线站。 工作时、其中一个 GPIO 引脚(GPIO (122,124或126中的一个)意外地与辅助电源的+15V 电源引脚接触(通过跳线)、并且+15V 电源的接地端连接到集线站的 GND。 此后、通过普通的两根电缆连接扩展坞并打开扩展坞的切换开关后、扩展坞上的控制卡未收到任何电源(两个红色 LED LD2和 LD3未亮起)。 我用另一个板测试了两根电缆、它们工作正常。 我浏览了 C2000 ware 的"器件支持"部分中提供的 F28379d 控制卡的原理图、并尝试测试控制卡本身。 接线站通电后,我检查了控制卡上两个电阻 R13和 R14处的电压,两者的电压都低于0.5V。 实际上应该是3.3V。此外、我还注意到控制卡上的二极管 D2会变热、可能已发生正向偏置。  

是否有任何方法可以解决此问题? 我希望修复损坏并再次使用坞站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎损坏了一些器件。 是否使用 D2尚不清楚、但我要说、由于 EOS、电源中有两种典型的故障模式。 1稳压器损坏和 C2000损坏。

    大多数时候稳压器正常、C2000器件内部发生电源->接地短路。 这会导致从稳压器汲取大量电流、导致电压下降、并且稳压器在提供最大电流时会升温。 (我建议不要触摸它、因为它会变得足够热、会灼伤您)

    如果您用第二个器件替换第一个 F28379D、则可以进行维修。 当然、此时以上是推测、需要通过探测信号或者有可能从电路板上移除器件来确认、以确保这将解决您的问题。

    由于 C2000器件可能发生了故障、除非您具有 BGA 封装返工的经验、否则我建议您不要进行维修、并建议您将 controlCARD 全部更换在一起。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。 我有一个最初的担心,与你解释的相同的事情。 实际上,我已经更换了控制卡,但然后试图寻找某种方法来修复损坏。 似乎我无法尝试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您的进度没有停止。