This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CM 中断

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320826/tms320f28388d-interrupts-into-the-cm

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正在查看 CM 内核及其支持的中断、具体来说是 SPRUII0E 第4192页、表41-5 NVIC 中断映射。  它们似乎都与 DSP 内部的硬件相关联。  是否可以让外部器件为 CM 生成中断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我们没有 CM 的外部中断功能。用户需要使用 CPU1 (C28x)的 IPC。  

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    因此、C28内核需要获取中断并通过 IPC 将中断传递到 CM 内核?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此 C28内核需要获取中断并通过 IPC 将其传递给 CM 内核?

    没错。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Vivek。