您好!
在技术参考手册中、HRCAL 模块和 HRPWM 模块如同一图所示。
1)什么是 HRCAL 模块及其用途? 是否需要启用 HRCAL 时钟才能使用 HRPWM 功能?
在2X 控制器中、会提供 PCLKCR0.HRPWM 位以启用 HRPWM 的时钟。 但在15X 中、该位不可用、而存在 PCLKCR0.HRCAL 位。 两个位是否具有相同的功能? 请澄清一下。
2)另请告诉我需要启用哪些时钟才能使用 HRPWM 特性。

Br.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在技术参考手册中、HRCAL 模块和 HRPWM 模块如同一图所示。
1)什么是 HRCAL 模块及其用途? 是否需要启用 HRCAL 时钟才能使用 HRPWM 功能?
在2X 控制器中、会提供 PCLKCR0.HRPWM 位以启用 HRPWM 的时钟。 但在15X 中、该位不可用、而存在 PCLKCR0.HRCAL 位。 两个位是否具有相同的功能? 请澄清一下。
2)另请告诉我需要启用哪些时钟才能使用 HRPWM 特性。

Br.
Luke、您好!
感谢您的答复。 我有几个疑问,
1)在 F28002X 控制器中,有PCLKCR0.HRPWM该位可用,而对于 F28003x 系列,有该PCLKCR0.HRCAL位(该HRPWM位不可用)。 两个位是否具有相同的用途、以及3x 系列的名称是否刚刚更改?
2) 2)如果两个位的用途相同、则对于两个控制器的技术参考手册(TRM)而言、都提到 HRCAL 具有单独的时钟。 但是、在 F28002x 系列中找不到用于启用 HRCAL 时钟的单独位。
3) 3)您能否简要说明 HRCAL 模块的功能?
此致、