This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何设置 ADC&#39过采样

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321030/tms320f280039-how-to-set-the-adc-s-oversampling

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

您能帮助设置 ADC 的过采样吗? 需要收集升压转换器的不连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    请看一下 C2000Ware 中的 adc_ex12_BURST_MODE_OVERSAMPLING 示例。 此示例说明了如何在多个 SOC 之间使用突发模式来实现过采样。 可在 driverlib/f28003x/examples/adc 子文件夹中找到它。

    此致、
    伊袋