请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 大家好、
我正在研发一款正弦波单相 逆变器(300-400DC 至220-50HzAC) 、该逆变器使用 TI 的 F280049C MCU。
在反相期间、 我希望控制交流电压上升、
假设 一个初始的1秒(一段时间)、AC 电压应该是220V 的25%、一秒钟后应该是220V 的50%、然后是75%和100%。
。 我正在查找相同的示例代码和参考设计。