This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:采用 PWM 的正弦波单相逆变器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320919/tms320f280049c-sine-wave-single-phase-inverter-using-pwm

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

我正在研发一款正弦波单相 逆变器(300-400DC 至220-50HzAC) 、该逆变器使用 TI 的 F280049C MCU。

在反相期间、 我希望控制交流电压上升、

假设 一个初始的1秒(一段时间)、AC 电压应该是220V 的25%、一秒钟后应该是220V 的50%、然后是75%和100%。

。 我正在查找相同的示例代码和参考设计。